かふぇルネ管理人です。
RAファミリの新規グループRA6T1が発表されました。
RA6T1グループは、家電製品のモータ、空調システム(HVAC)、ソーラーインバータ、産業用ACドライブなどの制御に最適です。さらに、RA6T1上でマシンラーニング(ML)推論を行うTinyML用途向けのGoogle TensorFlow™ Lite for Microcontrollersフレームワークを使用することにより、インテリジェントで使いやすく、コスト効率の高いセンサレスな予知保全システムの実現が可能です。モータシステムの故障につながるような異常をより早く正確に検知することが可能になるため、予知保全プロセスを改善することにより、メンテナンス費用の削減につなげることができます。
詳しくは、下記のURLを参照ください。www.renesas.com/.../news20201028.html
また、下記のブログでは、RA6T1によるモーター制御ソリューションが紹介されています。
Title:開封後すぐにモータの制御評価ができるRA6T1モータRSSKのご紹介www.idt.com/.../out-box-new-ra6t1-motor-control-rssk
以上、よろしくお願いします。