Dialog社(A Renesas Company)のBLE MCU DA14530とかDA14531とかについて調べてみるスレッド

こんにちは。NoMaYです。

「あなたの製品に0.5ドルの追加費用でBluetooth low energy機能を追加出来ますよ(量産規模が大きい場合)」という謳い文句が気になったので調べてみることにしました。ボチボチとやっていきます。他の皆さんからの情報提供も歓迎です。

SmartBond DA14530 and DA14531
The world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chip
www.dialog-semiconductor.com/products/bluetooth-low-energy/da14530-and-da14531

The SmartBond TINYTM DA14530 and DA14531 are the Bluetooth® low energy solution to power the next 1 billion IoT devices

SmartBond TINYTM the world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chip, brings down the cost of adding Bluetooth low energy in any system to $0.50 in high volumes.

This awesome combination takes mobile connectivity to places previously out of reach, triggering a wave of a billion IoT devices, all with SmartBond TINY at the heart.


[追記]

あれれっ、上の引用はウェブページを先月見た時のものですが、今見ると文言が変わっていますね。0.5ドルという文言が無くなっていますね、、、


The SmartBond TINYTM DA14530 and DA14531 are the Bluetooth® low energy solution to power the next 1 billion IoT devices

SmartBond TINYTM, the world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 System-on-Chip, brings down the cost of adding Bluetooth low energy in any system and takes mobile connectivity to places previously out of reach, triggering a wave of a billion IoT devices, all with SmartBond TINY at the heart.


[余談]

柴田CEOのDialog社についてのインタビュー記事

Dialog買収でアナログの土壌整う
「半導体は清々しい」、ルネサス柴田社長インタビュー
eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2109/24/news045.html
 

Parents
  • NoMayさん こんにちはNAKAです。

    5~6年前BLEモジュールを調査していた時、アルプスのUGMZ2AAシリーズという、5mm角で厚みが2mm弱でBLEのコアにパッチアンテナまで実装されたモジュールを見つけました。アルプスに問い合わせして資料を取り寄せで見ると、このモジュールにつかわれていたのがdialog社のDA14580という無線トランシーバとベースバンドプロセッサー(arm-M0)が搭載されたモジュールでした。結局サンプルボードの入荷に時間がかかることと、全英語資料のため腰が引けて、結局Bluegiga社(現在はSileconLabs社に買収?)のBLE113というモジュールに逃げました。当時、Bluegiga社にカフェルネみたいなSNSがあり、有志でドライバーをUPされてたりしたので、SPP-OVER-BLEっていうSPPプロトコルみたいに簡単に使えるファームを書き込んで、BLEを実現してました。

    ひょっとしたら、アルプス様に問い合わせると、Dialog社関連のTOOLについての情報があるかもしれません。不確実で無責任情報です。(笑)

Reply
  • NoMayさん こんにちはNAKAです。

    5~6年前BLEモジュールを調査していた時、アルプスのUGMZ2AAシリーズという、5mm角で厚みが2mm弱でBLEのコアにパッチアンテナまで実装されたモジュールを見つけました。アルプスに問い合わせして資料を取り寄せで見ると、このモジュールにつかわれていたのがdialog社のDA14580という無線トランシーバとベースバンドプロセッサー(arm-M0)が搭載されたモジュールでした。結局サンプルボードの入荷に時間がかかることと、全英語資料のため腰が引けて、結局Bluegiga社(現在はSileconLabs社に買収?)のBLE113というモジュールに逃げました。当時、Bluegiga社にカフェルネみたいなSNSがあり、有志でドライバーをUPされてたりしたので、SPP-OVER-BLEっていうSPPプロトコルみたいに簡単に使えるファームを書き込んで、BLEを実現してました。

    ひょっとしたら、アルプス様に問い合わせると、Dialog社関連のTOOLについての情報があるかもしれません。不確実で無責任情報です。(笑)

Children
  • NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。

    情報ありがとうございます。(亀レスでごめんなさい。) SPP-OVER-BLE、今度調べてみようと思います。

    ちなみに、5mm角で厚みが2mm弱でBLEのコアにパッチアンテナまで実装されたモジュール、ということだと、ルネサスさんのRX23Wモジュール(以下のルネサスさんのサイトの写真の画面コピー)の半分ぐらいの小ささですね。その反面、ちょっとだけ厚いのかな。

    www.renesas.com/sites/default/files/R5F523W8xDLN-module.png

     

  • NoMaY先生 NAKAです。

    サイズはこんな感じです。

    https://www.chip1stop.com/news/detail?no=NC00014553

    NoMaY先生は、RenesasとDialogが合併したことでこの話題をあげられたんでしたね!

    すみません!なんかとんちんかんな反応で!!

    最近アナデバがマキシムを買収したし、いろいろびっくりですね!

    P.S.

    アルプスのBLEモジュールの写真を貼り付けようとInsert⇒image/video/...したら選択肢がURLしかなかったのですが直接png画像って貼り付けられなかったでしたっけ?

    昔、ペタペタ、コピペできたような気がするだけど?

  • NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。

    URLありがとうございました。ちなみに、かふぇルネの画像のアップロード機能の件ですが、そういえば私も、何か変?、という状況に一時的になったことがあるような気がします。たしか、その時、ウェブサイトの動作が何か変な時にひとまずやってみる定番?の、ブラウザのキャッシュのクリア、をやってみたら直ったような記憶があります(他にすることが思い浮かばない、、、)。今現在、以下の画面コピーの通り、Browse to upload a fileという文字列が表示されて、クリックするとファイル選択ダイアログが開きますね。


     

  • IEだとダメみたいでした。

  • NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。

    > IEだとダメみたいでした。

    なんと、そういうことでしたか。実は、かふぇルネへ画像をアップロードする方法(投稿に画像を添付する方法)には、もうひとつWindowsエクスプローラ上からブラウザ上へ画像ファイルをドラッグ&ドロップするという方法もあるのですけれど、これも果たしてIEで出来るかどうかは未知数ではありますが、試してみるとよいかも知れないです、、、

    以下、Windowsエクスプローラ上からブラウザ上へ画像ファイルをドラッグ&ドロップした時の画面コピーです。