こんにちは。
RA2A1グループのQFN 40pinのデバイスを使って回路を組んでいます。
その中で、EXPOSED DIE PADの役割と電気的接続について教えていただきたく
お願いいたします。
役割は、はんだ付け強度を増すためかと考えております。
電気的にはオープンが推奨なのか、その他(GND等)に接続する方が推奨なのか
お教えください。
よろしくお願いいたします。
hiruさん、こんにちは。NoMaYと申します。RL78/G13ではユーザーズマニュアルに記載されていたようですが、RAでは記載されていませんでしたでしょうか?RL78/G13 48pin QFN の Exposed Die Pad の役割りは?japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/723/rl78-g13-48pin-qfn-exposed-die-pad
NoMaY様
どうもありがとうございます。
RL78/G13 48pin QFN の Exposed Die Padは、本フォーラムで出て
おりましたが、RAのユーザーズマニュアルには、記載がありません
でした。
同じ扱いで問題ないということでよろしいですね。
hiruさん、こんにちは。NoMaYです。> 同じ扱いで問題ないということでよろしいですね。いくらなんでも、そのあたりを変更するとは思えないです。同じ扱いで問題ないと考えるのが妥当かと思います。(と思うのですけれど。)
どうもありがとうございました。
問題ないと考えます。