こんにちは!ひと一つしつもん質問させてください。わたくし私はe k-r a6m3ボードにPWMでせーせー生成されたGPTをつかい使いました。もくひょー目標は4MHZのPWMは波(e k-r a 6 m3いじょー以上のGPTは120MHZ)をつくる作ることなので、つぎ次のコードで4MHZのPWMは波をつくる作ると、4.01M、4.02m (PWMはやく約10Khzステップ)、4。01mhzのせってー設定ほーほー方法をおしえ教えてください。120Mhz PCLKDはぜったい絶対にどーさ動作しません。120Mクロックは4MHz PWMをしゅつりょく出力します。4M/30=0.133mというあたい値がじゅんかい巡回レジスタにせってー設定されています。13ばい倍のさ差だ。10khzのせーど精度へんか変化をじつげん実現するほーほー方法はないか。RA6M3がどーさ動作しないばあい場合,どのチップがGHZレベルPCLKDにしゅーは周波すー数をばい倍にすることができるか?
kingさん、フォーラム管理人です。
この質問に関しては下記の2つのスレッドにて回答されていますので、そちらを参照ください。
・英語フォーラム:community.renesas.com/.../gpt-pwm・中国語フォーラム:community-ja.renesas.com/.../gpt-pwm
以上、よろしくお願いします。