RESET端子のONの仕方

STLと申します。

RA2E1グループのマイコンの使用しているのですが、RESET端子をONするやり方を教えていただけないでしょうか?
スマートコンフィグレータのピンのタブの設定やプログラム上のリセット端子を表す変数名が分かりません。

Parents
  • チョコです。

    RAは使ったことはありませんが、誰もコメントしないので書き込みます。

    一般にRES(RESET)端子は固定された機能です。設定するようなことはないのでは。

    RA2E1のハードウェア マニュアルの「1.5 端子機能」には以下のように書かれているだけです。

    以上

Reply
  • チョコです。

    RAは使ったことはありませんが、誰もコメントしないので書き込みます。

    一般にRES(RESET)端子は固定された機能です。設定するようなことはないのでは。

    RA2E1のハードウェア マニュアルの「1.5 端子機能」には以下のように書かれているだけです。

    以上

Children