ピンのON/OFFの仕方

stlと申します。

EK-RA2E1のボードを使用しているのですが、単純なピンのON/OFFはどのようにすればよいのでしょうか?

例えば、p100をON/OFFさせたいとき、Pin ConfigurationのPinsタブで、Symbolic Nameをp100、ModeをOutput mode(Initial Low)と設定したとして、ピンのON/OFFを実現するのは、プログラム上でどのように記述すればよいでしょうか?