stlと申します。
EK-RA2E1のボードを使用しているのですが、単純なピンのON/OFFはどのようにすればよいのでしょうか?
例えば、p100をON/OFFさせたいとき、Pin ConfigurationのPinsタブで、Symbolic Nameをp100、ModeをOutput mode(Initial Low)と設定したとして、ピンのON/OFFを実現するのは、プログラム上でどのように記述すればよいでしょうか?
自己解決できました。
R_IOPORT_PinWriteを使えばよいのですね。