stlと申します。
EK-RA2E1ボードのRESET端子をLCDのRESET端子に接続した状態で、デバッグを行うと下記の二つのメッセージが表示されました。
RESET端子の接続を外した状態でデバッグを行うと、エラーメッセージが出なかったので、RESET端子の接続が原因で下記のメッセージが出ると思うのですが、下記のメッセージの意味や原因、解決策は何かわかりますでしょうか?
Failed to execute MI command.-exec-interruptError message from debugger back end:Stopping Thread 1.1 failed E31
CPU_REG_Set() Register 0 is already marked as valid.
stlさん、フォーラム管理人です。
本件、回答できるユーザ様がおられないようです。stlさんは既にルネサス技術問合せ窓口へ問合せされておられるようですので、そちらで対応させて頂きます。本スレッドはクローズとさせて頂きます。
以上、よろしくお願いします。