stlと申します。
EK-RA2E1ボードのRESET端子をLCDのRESET端子に接続した状態で、デバッグを行うと下記の二つのメッセージが表示されました。
RESET端子の接続を外した状態でデバッグを行うと、エラーメッセージが出なかったので、RESET端子の接続が原因で下記のメッセージが出ると思うのですが、下記のメッセージの意味や原因、解決策は何かわかりますでしょうか?
Failed to execute MI command.-exec-interruptError message from debugger back end:Stopping Thread 1.1 failed E31
CPU_REG_Set() Register 0 is already marked as valid.
解決できました。
LCD側の基板との接続に問題があったのが原因でした。