RA4M1 ClickerボードにMicroPythonのファームウェアを書き込もうとしていますがうまくいっていません。
SEGGER J-LinkソフトウェアをPCにインストールし、ボードのUSB-CポートとPCとをUSBケーブルで接続しましたが、PCからUSBデバイスとして認識されません。
ボード上のLEDは短い間隔で点滅(1秒間に2〜3回点灯)しています。USBケーブルを取り替えてみたり接続先のPCを替えてみたりしましたが、現象は変わりませんでした。
私はJ-Linkの経験が無いため、そもそも的外れなことをしているかもしれず、この場にて質問させていただきました。
何かトラブルシュートする手段があるでしょうか。
ちょっと時間が空いてしまいましたが、その後動きがありましたので現状報告です。現在私の手元には、国内販社Aから購入したものと別の国内販社Bから購入したものがあります。
ということであまり技術的ではない問題に行き着いてしまい、この場での議論としては適切ではなく、申し訳ない感じです。ただ国内販社B経由の方も同じ原因とは思えないので、まだ技術的な問題の可能性もありますが。
また何か動きがあればお知らせします。
情報シェアいただきありがとうございます。1台は原因が分かり動いたとのことで良かったです。