RL78で、コンパイラ「- CS+ for CC (RL78,RX,RH850)」を使っていますが、
iodefine.hの中に存在しないシンボルがあります。例えば、DACS1(アドレス FFF35H)、マニュアルでシンボルが指定されているのに何故存在しないのでしょうか?
自分で指定する必要があるのでしょうか?
numacchiさん、こんにちは。NoMaYと申します。念の為、そのiodefine.hをzipファイルに固めてリプライに添付して送って頂けませんでしょうか?
チョコです。
デバイスは何でしょうか?
例えば、RL78/G14では以下のようにピン数とROM容量でD/Aのチャネル数が異なります。
品版を確認してみてください。
チョコさん、NoMayさん
ありがとうございます。
D/Aのない「R5F104LEAFB」を使っておりました。
お恥ずかしい話です。
RL78/G14 Stick(YRPBRL78G14)というボードを使っておりまして、その説明書の外部出力コネクタ端子表に「ANO0 , ANO1」の記載があったために思い違いをしておりました。
一応、iodefineを添付致します。
重ねてお礼申し上げます。
iodefine.zip