RL78/G23とE1

かふぇるねには興味深い内容が多くいつも参考にさせていただいています。

RL78を採用しようと考え、当初はRL78/G13を予定していました。

Web上でRL78/G23がニュースタンダードと記載されているので

新しい方のG23にすべきかと思い、ユーザーズマニュアルを読んでいました。

オンチップ・デバッグ機能のところで、説明文の最初の行にE1の記述が無いのに気付きました。

E1は使えなくなった?それとも生産中止になったから記述を無くした?

E1は使えないとどこかに書いてあったっけ?...

E2欲しいけどちょっと高いし...

  • mlapiさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    例えば、最新版のCS+ V8.09でRL78/G23のプロジェクトでエミュレータを選択しようとしても、もうE1は選択メニューに表示されないです。そして、RH850ユーザ以外にE2エミュレータを購入しようとする人は、ごく少数と思います。(可能性があるのは、RX600とかRX700とかで外付けの大容量メモリを用いた長時間(といっても人間の尺度では大した時間では無いです)のトレース機能を使用したい人達ぐらいだと思います。(すみません、具体的なトレース可能時間の値は、調べてないです。))

    みなさん、以下のE2Liteエミュレータを購入されている筈です。(昔は(といっても2~3年前ぐらいですが)、秋月電子さんやマルツさんで、8千円ぐらいで購入出来た筈ですが、今は、1万円以上します、、、先ほど調べて、びっくりしました、、、)

    E2Liteエミュレータ
    www.renesas.com/jp/ja/software-tool/e2-emulator-lite-rte0t0002lkce00000r