RL78/G1D の評価ボードを使用したmacPCとのBLE通信テスト

お世話になっております。

RL78/G1D の評価ボードを使用してmacPCとBLE通信のテストを行いたいのですが、macPCにUSB接続を行いターミナル側でシリアルポートの設定・接続を行っても文字化けしてしまい、うまく表示できず困っています。どなたかお知恵を貸して頂けませんでしょうか。

使用環境は以下の通りです。

・ターミナルソフト:iTerm

・CPU: M2

・macOS: Ventura13.3.1

・RL78/G1D 評価ボード (スキャンアプリケーション)

RL78/G1D ビーコンスタック 基本機能 サンプルプログラムの資料を参考にし、評価ボードにはスキャンアプリケーションを書き込み有効にしております。この資料の21ページをもとに、WindowsのノートPCでTera Term を起動し接続を行えば簡単に周囲にあるBLEデバイスのアドバタイズデータをモニタすることができました。しかし、macPCになるとどのようにすれば接続できるのかがわからず。一応、下記コードを入力すれば接続とボーレートの設定はできていると思うのですが、スクリーンには文字化けした値が表示されました。

デバイスを検索 →「~ % ls /dev/tty.*」

デバイスを接続→「~ % screen /dev/tty.usbserial-HOGEDEV 1000000」

macPCの場合は、どのようにコマンドを入力して接続設定すればよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。

Parents
  • kobaさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    iPhoneでもなくAndroidでもなくてMacPCなのですね?Windows上でそういうことが出来るようになったこと自体、昔から、というわけでもなく、ましてやルネサスさんでWindows向けのそういうサンプルプログラムをが提供されるようになったのも、2~3年前ぐらいからだった、と思います。

    ルネサスさんのサンプルプログラムを探しても見付からなかったということであれば、自力でGoogle検索するしかないように思うのです。おそらく、残念ながら、RL78/G1Dをキーワードに含めてAND検索してしまうと何も見付からないと思いますので、ESP32 BLE Mac OSとかnRF BLE Mac OSとか、そのあたりでGoogle検索することになるのかな、と思うのです。

    そして検索して見付かった情報を、そこからさらにRL78/G1Dへと置き換えて考察することになるのかな、と思ったのでした。さらに、分かったことを、この場へ投稿されると尚良いのかな、とも思ったのでした。

    あと、あまりお役には立てそうもなかった私のリプライの他に、引き続き、他のひとからのアドバイスを待って頂くことも、もちろんですけれども。



    ちなみに、文字化け、ということであれば文字コードの問題の可能性はないのでしょうか?(すみません、くだんのルネサスさんのサンプルプログラムをダウンロードしていなくて、漢字などが使われているのかどうか分かっていませんけれども。) MacPCを使ったことが無い私では、もうお役に立てそうにないと思いますけれども、その文字化けしていたという状態の画面コピーを投稿されてみてはどうでしょうか。

Reply
  • kobaさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    iPhoneでもなくAndroidでもなくてMacPCなのですね?Windows上でそういうことが出来るようになったこと自体、昔から、というわけでもなく、ましてやルネサスさんでWindows向けのそういうサンプルプログラムをが提供されるようになったのも、2~3年前ぐらいからだった、と思います。

    ルネサスさんのサンプルプログラムを探しても見付からなかったということであれば、自力でGoogle検索するしかないように思うのです。おそらく、残念ながら、RL78/G1Dをキーワードに含めてAND検索してしまうと何も見付からないと思いますので、ESP32 BLE Mac OSとかnRF BLE Mac OSとか、そのあたりでGoogle検索することになるのかな、と思うのです。

    そして検索して見付かった情報を、そこからさらにRL78/G1Dへと置き換えて考察することになるのかな、と思ったのでした。さらに、分かったことを、この場へ投稿されると尚良いのかな、とも思ったのでした。

    あと、あまりお役には立てそうもなかった私のリプライの他に、引き続き、他のひとからのアドバイスを待って頂くことも、もちろんですけれども。



    ちなみに、文字化け、ということであれば文字コードの問題の可能性はないのでしょうか?(すみません、くだんのルネサスさんのサンプルプログラムをダウンロードしていなくて、漢字などが使われているのかどうか分かっていませんけれども。) MacPCを使ったことが無い私では、もうお役に立てそうにないと思いますけれども、その文字化けしていたという状態の画面コピーを投稿されてみてはどうでしょうか。

Children
No Data