RL78F15にてCS+のシュミレーションを実施してもタイマ割込みが発生しない

RL78F15にてCS+上のシュミレーションを実施した際、タイマ割込みが発生しないです。

RL78G13の場合だと正常にタイマ割込みが発生しますが、F15の場合、追加の設定等が

いるのでしょうか?

  • チョコです。

    RL78/F15のようなオートモーティブ専用のデバイスは使ったことはありません。また、最近のシミュレータ関係のドキュメントは簡単には見れなくなってしまったので、確実なことは答えられません。

    CS+のシミュレーションでは全ての内蔵周辺機能をサポートしてはいなかったはずです。基本的に、汎用の主力品種であるRL78/G13は比較的サポートされていますが、RL78/F15のように専用の製品はサポートされていない機能がありました。つまり、RL78/G13で使えたからRL78/F15で使えない場合もあります。デバイスによって、どこまでサポートしているかは、ドキュメントに記載されています。残念ながら、そのドキュメントを見つけることができなかったので、RL78/F15でどこまではサポートされているということを示すことはできません。

    以上