いつもお世話になっております。
E1でのデバッグについて質問があり、投稿させていただきます。
RL78/G13(GR-KURUMI)において、E1でデバッグ中、
UARTでデータ受信をすると、ブレークポイントを入れていないのに
必ず以下の写真のように、関数r_uart0_interrupt_receiveにおいてブレークしてしまいます。
開発環境はCS+を使用しています。
デバッグ中に1byte受信する度に停止するため、データの送受信が検証できないでいます。
本現象が発生する理由や対策について何かご存知でしたら、教えていただきたくお願い申し上げます。
うまくいってよかったですね。
ぼくもE1接続でいろいろしたクチですから、お手伝いできてよかったです。
KurumiWriterでTOOL0ピンをつかってシリアルで書き込むように
考えられてつくられたボードなので
起動時にTOOL0ピンからコマンドの送受信をする関係で
FT232の送受信ピンと一部両接続されているわけですよね、たぶん。
で、そのままE1につないじゃうと、UARTの送信時にTOOL0ピンが
反応しちゃって、デバッグ停止になっちゃうんだとおもいます。
で、外側に抵抗をつけて内蔵のR3が1Kになって...という下りだったんじゃ
なかったかな。
とにかくうごいてよかったですね