こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。そのe2 studioの変な挙動ですけれど、普通にLLVM-RL78のプロジェクトを作ってRL78スマートコンフィグレータで生成したコードを、普通にランチバーからビルドしようとしたり、普通にランチバーからデバッガを起動しようとしたりすると、以下の警告ダイアログが毎回表示されてしまいます。(気にしちゃだめだ、気にしちゃだめだ、気にしちゃだめだ、単にe2 studioの日常風景じゃないか、気にしちゃだめだ、気にしちゃだめだ、気にしちゃだめだ。)画面コピーしかし、e2 studioだけでなくて、CS+も変ですね。ソースコードを全く変更していないのに、ビルドボタンで毎回ビルドされてしまいますね。理由は、プロジェクトのデフォルトの設定が、インクルードファイルが見付からない時は再コンパイル/再アセンブルする、になっていて、昔からの懸案事項の、条件コンパイルで除外されていても再コンパイル/再アセンブルされてしまう、というものですね。ひょっとして、RXスマートコンフィグレータ(もう少し具体的にはFITのBSPモジュール)が3コンパイラ対応になった時から、こうなってしまっているのではないのでしょうか。(3コンパイラ対応に関わった私としては、しまった!、注意が足りていなかった!、という心境です。) 初学者さんの中には、ビルドとリビルドの違いが分からなくなってしまっている人も、いたりするかもです、、、