RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました

こんにちは。NoMaYです。

別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。

RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね
japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890

ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    e2 studioの次期バージョンは2021年8月以降の予定だそうですので、あのe2 studioのLLVM-RL78でのランチバーの変な挙動をどうしたものかなぁ、と、、、(あんなのe2 studioの日常風景、気にしたら負け、と思いつつも、、、)

    以下は内容に関しては全然別の内容の話題です。(たまたま時期が記載されていたので。)

    【注意事項】オンチップデバッギングエミュレータ E2エミュレータ、E2エミュレータLite (RA接続時)
    www.renesas.com/jp/ja/document/tnn/notes-chip-debugging-emulators-e2-emulator-e2-emulator-lite-when-connected-ra

    1.4 恒久対策
    e2 studioの次期バージョンで改修予定です。(2021年8月以降を予定)


Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    e2 studioの次期バージョンは2021年8月以降の予定だそうですので、あのe2 studioのLLVM-RL78でのランチバーの変な挙動をどうしたものかなぁ、と、、、(あんなのe2 studioの日常風景、気にしたら負け、と思いつつも、、、)

    以下は内容に関しては全然別の内容の話題です。(たまたま時期が記載されていたので。)

    【注意事項】オンチップデバッギングエミュレータ E2エミュレータ、E2エミュレータLite (RA接続時)
    www.renesas.com/jp/ja/document/tnn/notes-chip-debugging-emulators-e2-emulator-e2-emulator-lite-when-connected-ra

    1.4 恒久対策
    e2 studioの次期バージョンで改修予定です。(2021年8月以降を予定)


Children
No Data