こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。LLVM-RL78が生成したコードを見ていて、効率が悪そうだなぁ、と感じたのでGNURL78でもビルドしてみました。RL78スマートコンフィグレータはGNURL78をサポートしていないのですが、生成されたコード(BSPモジュールのソース)を書き換えて、ビルド出来るようにしました。(そのソースも投稿するつもりです。) 案の定、GNURL78の方がサイズが小さかったです。(なお、余談ですが、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータ回路によるデバッグは、わりとレスポンスが悪いです。)●LLVM-RL78の場合画面コピー●GNURL78の場合画面コピー●CC-RLの場合(集計対象がLLVM-RL78やGNURL78と若干異なりますので厳密な比較にはなりませんが、、、)画面コピー
RXに続いてRL78のソフト周り(BSP含め)全般見てます。シェルティはRAへはセキュリティ実装やネットワーク実装にフォーカスしたゲスト参加な体です。
RL78/G23やLLVM、ツール類に関するフィードバックありがとうございます。頂いた内容を精査し製品仕様に反映していきます。また色々相談させていただけますと幸いです。気付いた点は引き続きここに書いていただければこれもまた幸いです。
以上です
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。> 頂いた内容を精査し製品仕様に反映していきます。> また色々相談させていただけますと幸いです。> 気付いた点は引き続きここに書いていただければこれもまた幸いです。はい。では、随時。[追記]すみません、私、先日も別スレッドで同じリプライをしてますね。ちょっと手抜きっぽいリプライだったかもです。