こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。秋月電子さんで、Groveキットの小物ボードが、たくさん新商品に追加されてますね。(先日、私は、GroveキットのArduinoセンサーキットシールドを買ってみましたのでした。) あと、Pmodのピンソケットとピンヘッダも追加されてますね。ちなみに、RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardには、そもそもGroveキット用スルーホールが設けられていたのでした。以下、秋月電子さんのサイトのトップページの画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。> あと、Pmodのピンソケットとピンヘッダも追加されてますね。ひょっとして、以下のArduinoプロトシールドにPmodソケットを2つ載せた物を自作すると便利なのかな、、、(そのPmodの片方はType 6Aで、もう片方はUART(RL78/G1D expansion boardとか)かSPI(何かのWiFiボードとか)向け、とかにすれば良いのかも、、、Arduino用ユニバーサル プロトシールド基板 ガラスコンポジット 金フラッシュakizukidenshi.com/catalog/g/gP-07555/Arduino用ユニバーサル基板 ガラスコンポジットakizukidenshi.com/catalog/g/gP-06877/