こんにちは。NoMaYです。いま2つ気になっています。(1) ICCRL78とLLVM-RL78(とGNURL78)でワーニングレベルを上げるとワーニングがとてもたくさん出る(2) RL78スマートコンフィグレータGUI上でオンチップデバッグトレースを使用する設定にしても予約RAM領域を空けていない
チョコです。
TM07をインターバルタイマに設定した状態で、IIC00を追加したところ、ワーニングが発生しました。
これは、どうもSCL00が使用する端子がリダイレクトした場合のTO07とぶつかっているからだと思われます。
これは明らかにおかしいワーニングです。TM07とIIC00の接点はこのP10しかありません。
しかし、TM07はインターバル・タイマに設定しているので、この端子を使うことはないのでリダイレクトしたとしても問題ないはずです。
そもそも、タイマの出力を未使用時に他の兼用機能に影響するような初期化をしていたら、そのようなコードを出すことが問題では。
以上