こんにちは。NoMaYです。いま2つ気になっています。(1) ICCRL78とLLVM-RL78(とGNURL78)でワーニングレベルを上げるとワーニングがとてもたくさん出る(2) RL78スマートコンフィグレータGUI上でオンチップデバッグトレースを使用する設定にしても予約RAM領域を空けていない
こんにちは。NoMaYです。e2 studio 2021-07のRL78スマートコンフィグレータGUI上からBSPモジュールをアップデートしたのですけど、以下の障害が発生しました。(詳細は画面コピーを参照して下さい。) CS+と単体RL78スマートコンフィグレータも同様です。(1) アップデート操作は正常終了したけれどBSPモジュールのソースがアップデートされていない正確には、新しいBSPモジュールで追加されたソースは追加されましたが、既にあったソースは変更されていませんでした。(2) アップデート操作は正常終了したけれどプロジェクトを削除して再インポートするとBSPモジュールのバージョンが古いままこれは上記の(1)で実質的にはソースがアップデートされていなかったので古いままというのは分からなくは無いですけど、そもそもアップデート操作は正常終了しているのにそうなっているのは変だと思います。もっとも、別の見方も出来まして、SCFGファイルの保存操作をしていなかったというのはあるのですが、e2 studioのツールバーの保存ボタンは押せない状態でしたし、プロジェクトを削除する時に何の警告も表示されなかったのも変だと思います。(記憶では、RXの方だと思いますけど、SCFGファイルを保存せずにプロジェクトを削除しようとすると警告が表示されていたと思うのです。)以下、e2 studioの画面コピーです。アップデート操作は正常終了BSPモジュールのソースがアップデートされていない(左ペインが新規作成したもの、右ペインがアップデータしたもの)プロジェクトを削除して再インポートするとBSPモジュールのバージョンが古いまま [追記]元の状態に戻してもう一回アップデート操作をやり直して確認したところ、アップデート操作直後はBSPモジュールのバージョンは新しくなっていました。ですので、SCFGファイルを保存していなかった(保存することが出来なかった)というのが上記の(2)の肝心な点なのかなと思いました。以下、e2 studioの画面コピーです。