こんにちは。NoMaYです。いま2つ気になっています。(1) ICCRL78とLLVM-RL78(とGNURL78)でワーニングレベルを上げるとワーニングがとてもたくさん出る(2) RL78スマートコンフィグレータGUI上でオンチップデバッグトレースを使用する設定にしても予約RAM領域を空けていない
チョコです。
RL78/G23で32ビット・インターバル・タイマを2つの16ビット・インターバール・タイマで使うように設定してみました。
すると、割り込みの設定のところを眺めると、下のようにワーニングが出ています。
これは、明らかにおかしなメッセージです。
32ビット・インターバル・タイマの割り込みは1本しか存在しません。1本の割り込みなので、「複数の割り込み機能に対して1つのレジスタ・バンクを指定することはできません。」は何を言っているのか不明な(手抜きの)ワーニングです。
以上