RL78 SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッド

こんにちは。NoMaYです。

いま2つ気になっています。

(1) ICCRL78とLLVM-RL78(とGNURL78)でワーニングレベルを上げるとワーニングがとてもたくさん出る
(2) RL78スマートコンフィグレータGUI上でオンチップデバッグトレースを使用する設定にしても予約RAM領域を空けていない

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    RL78スマートコンフィグレータ自体の問題では無いのですけれども、LLVM for Renesas RL78 10.0.0.202212で以下の画面コピーのとおりアセンブルエラーが発生しています。(なお、 LLVM for Renesas RL78 10.0.0.202209では発生しません。)

    issue_SCLLVMRL78_20230129.zip

    エラーメッセージ:

    src\smc_gen\r_config\r_bsp_config.inc:38:1: error: unmatched .ifs or .elses

     
    以下、e2 studio 2023-01+LLVM for Renesas RL78 10.0.0.202212の画面コピーです。


     

  • >src\smc_gen\r_config\r_bsp_config.inc:38:1: error: unmatched .ifs or .elses


    中の人です。仰る通りです。対策版をリリースしてもらいました。ご活用ください!

    LLVM for Renesas RL78 10.0.0.202301
    最新Toolchains | Open Source Tools for Renesas (llvm-gcc-renesas.com)

Reply Children
  • aduさん、こんにちは。NoMaYです。

    リプライどうもありがとうございました。さっそく(先月中に)ダウンロードしてビルド出来ることまで確認出来ました。