「初心者のための RL78 入門コース」にて、P36以降における実機でのLED点灯が行えない。

はじめまして、ときまると申します。

現在Renesas RL78/G13にて、マイコンを学習しております。

学習の教材として、「チョコさんのRL教室ーRL78初心者向けプログラム解説」にて学習を行っております。

この第2回のプログラムにて、シミュレータ上でLEDを点灯させることはできているのですが、P36以降の実機での点灯を行うことができません。

CS+ではエラーは出ていないため、どこに問題があるのか把握できない状況となっております。

この問題の原因について、どなたかご教授いただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

  • チョコです。

    RSKRL78G13回路図」でサーチしたら、以下の画面になったので、このリンクに進みました。

    すると、「Renesas Starter Kit for RL78/G13]のページが開きました。

    そこで、右側の「ドキュメント」をクリックしました。

    ドキュメントの部分が表示されたら、そこで、スクロールして回路図(Renesas Starter Kit for RL78/G13 CPU Board Schematics Rev.1.01)を選択します。

    すると、RL78/G13のところが表示されます。

    この回路で、RL78/G13の左下側で下から4番目と3番目に「LED0」と「LED1」があります。(右側の上の方にはLED2及びLED3もあります。)

    これが、私が確認した方法です。

    いつも宣言していますが、私はハードウェアの人間なので、基本的に回路図を元にしています。

    以上

  • チョコです。

    ドキュメントのところに、「Renesas Starter Kit for RL78/G1  ユーザーズマニュアル Rev.1.00」もありましたので、眺めたところ、「5.ユーザ回路」に「5.4 LED」の項目があり、そこには以下の内容が記載されていました。こちらの方が分かりやすいですね。

    以上

  • チョコさん

    ご返信ありがとうございます。

    上記のユーザーズマニュアルについて、確認いたしました。

    何度もご丁寧に対応いただき、誠にありがとうございました。