チョコです。
RL78G14-FPBはMCUの端子数と比べて、Arduinoヘッダで使える信号数が少なすぎるので、MCUヘッダの信号をArduino APIで使えるようにしてみました。
追加したのは、24~62です。(ただし、全ての端子が正しく動作するかは確認していません。)
この拡張した端子を使って、LCDをHD44780の4ビット幅I/Fで接続しました。使用した端子はスケッチのsetupで以下のように設定しています。
これを使って以下のように初期化しています。
単に接続の確認だけなので、以下のように、初期値を表示しているだけです。
表示イメージは以下の写真の通りです。
一応、これらの端子は動作していると判断できます。
以上