e2studio + CC-RL+コード生成ツールの組み合わせで出る E0562332 エラーについて

皆様お世話になります
タイトルの組み合わせで開発を進めていき、コンパイルすると以下のエラーが出ます。

E0562332:Relocation value is odd number : ".\generate\cstart.obj"-".text"-"0000005f"

このエラーはグローバル変数を作ったり作らなかったりすると消えたり消えなかったりします。
その他ソースの内容は影響していないように感じます。
これについて調べると下記URIに到達するのですが、いまいち具体的な解決に至っていません。

https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/18975356
https://renesasrulz.com/mcu-mpu/rl78/f/rl78-forum/19728/how-to-resolve-e0562332-relocation-value-is-odd-number-error/64932
https://www.renesas.com/us/en/document/tnn/note-using-c-compiler-package-rl78-family-1

cstart.asmの.textセクションが奇数エリアに指定されているとのことですが、これを解決する具体的な方法をご教示いただければ幸いです。

CC-RL Version 1.11.0
e2studio Version 2022-04 (22.4.0)
対象 RL78 G1C G13 etc...

以上、何卒よろしくお願いいたします。

Parents
  •  様


    ご回答、並びに情報のご提示ありがとうございます。
    ご指摘いただいた通り、call global constructor の内容を IF で囲うことによって問題は回避できているようです。

    なお、エラー時のマップデータは以下の通りです。

    *** Error information ***

    E0562332:Relocation value is odd number : ".\generate\cstart.obj"-".text"-"0000005f"

    *** Mapping List ***

    SECTION START END SIZE ALIGN
    .vect
    00000000 0000007f 80 0
    .constf
    00000080 00000080 0 2
    .sdata
    00000080 00000080 0 2
    .data
    00000082 00000084 3 2
    .option_byte
    000000c0 000000c3 4 1
    .security_id
    000000c4 000000cd a 1
    .RLIB
    000000c4 000000c4 0 1
    .SLIB
    000000c4 000000c4 0 1
    .monitor1
    000000ce 000000d7 a 1
    .text
    000000d8 000001e3 10c 1
    .textf
    000001e4 00000478 295 1
    .const
    00002000 00002000 0 2
    .monitor2
    00007e00 00007fff 200 1
    .bss
    000fe900 000fe903 4 2
    .dataR
    000fe904 000fe906 3 2
    .init
    000fe907 000fe907 0 1
    .sbss
    000ffe20 000ffe20 0 2
    .sdataR
    000ffe20 000ffe20 0 2

    まだまだマイコンに対しての知識が足りてないなと痛感いたしました。
    また、お持ちの知識を惜しげなく展開していただき、重ね重ね感謝いたします。

Reply
  •  様


    ご回答、並びに情報のご提示ありがとうございます。
    ご指摘いただいた通り、call global constructor の内容を IF で囲うことによって問題は回避できているようです。

    なお、エラー時のマップデータは以下の通りです。

    *** Error information ***

    E0562332:Relocation value is odd number : ".\generate\cstart.obj"-".text"-"0000005f"

    *** Mapping List ***

    SECTION START END SIZE ALIGN
    .vect
    00000000 0000007f 80 0
    .constf
    00000080 00000080 0 2
    .sdata
    00000080 00000080 0 2
    .data
    00000082 00000084 3 2
    .option_byte
    000000c0 000000c3 4 1
    .security_id
    000000c4 000000cd a 1
    .RLIB
    000000c4 000000c4 0 1
    .SLIB
    000000c4 000000c4 0 1
    .monitor1
    000000ce 000000d7 a 1
    .text
    000000d8 000001e3 10c 1
    .textf
    000001e4 00000478 295 1
    .const
    00002000 00002000 0 2
    .monitor2
    00007e00 00007fff 200 1
    .bss
    000fe900 000fe903 4 2
    .dataR
    000fe904 000fe906 3 2
    .init
    000fe907 000fe907 0 1
    .sbss
    000ffe20 000ffe20 0 2
    .sdataR
    000ffe20 000ffe20 0 2

    まだまだマイコンに対しての知識が足りてないなと痛感いたしました。
    また、お持ちの知識を惜しげなく展開していただき、重ね重ね感謝いたします。

Children
  • sun-tkさん、こんにちは。NoMaYです。

    MAPファイルの情報をありがとうございました。こちらで同じような配置にしても再現しないので不思議に思ってゴソゴソやっていたのですが、やっと私の手元で再現しました。セクションの配置設定(リンカの-startオプション)を自分自身で手作業で指定していると、そうなるようです。プロジェクトのデフォルト設定の-auto_section_layoutを使っていると発生しませんでしたね。

    以下、画面コピーです。

    エラーが発生する時


    エラーが発生しない時