RL78のRESET及びTOOL0の端子処理について

RL78/G13を使用しています。

基板上ではRESETやTOOL0を抵抗でVDDにプルアップしています。

この抵抗の値はどのように決めるのが良いかご存じの方いらっしゃいましたら

ご教授お願いいたします。

ちなみに今はRESETを10kで、TOOLを1kでプルアップしています。

仕様書にはRESETは直接VDDに接続してもOKとなっていますが、

大丈夫でしょうか。

こちらも知識をお持ちの方はご教授お願いいたします。

Parents Reply Children
No Data