下記の質問のように構造体を隙間なく、詰め詰めで配置したいです。最終的な回答は「コンパイルオプションの「構造体メンバをパッキングする」」にたどり着いているようです。、特定の構造体だけ、詰め詰めにすることはできますか?もしできるなら、記述例も教えていただけると助かります。
-記-共有体(構造体)のメモリ空間community-ja.renesas.com/.../33029
ega258さん、こんにちは。NoMaYです。CC-RL/CC-RX/CC-RHなら、コンパイラのヘルプを起動して#pragma packを検索してみてください。他のコンパイラであれば、その旨のリプライを頂けますか。