以前よりRL78(R5F10GAA)を使用しています。ふと思ったのですが、標記の様にICE接続用のDATA端子にUARTのTxDを繋いでデバック可能ですか?
条件;①デバック時はUARTポートは入力とします。②UART使用時はROMデバック、DATAは入力ポート
この様な対応で宜しいでしょうか?
チョコです。
R5F10GAAの型名には心当たりがないのですが、
RL78のオンチップ・デバッグ用のTOOL0信号のことかと思います。
この端子をUARTとしてはプログラムで使えません。
以上