はじめまして。
以下開発環境で、データフラッシュライブラリType04は使用可能なのでしょうか?
可能であればどのようにすればよいでしょうか?
CPU:RL78/G13
IDE:e2studio (Version:2021-07)
コンパイラ:GCC for Renesas RL78 (Version:4.9.2.202002
Renesasサイトから、Type04をダウンロードし、e2studioのプロジェクトに各種ヘッダー等をインポートしました。
ライブラリファイル「pfdl.lib」をe2studioプロジェクトに追加する方法がわからなく、以下コンパイルエラーとなってしまいます。
【(.text.R_FDL_Open+0x13): undefined reference to `PFDL_Open' 】 ※他の命令(PFDL_Closeなど)も同様のエラー
コンパイラはGCCを使用しているのですが、Type04は対応しているのでしょうか?
こじこじ さん、こんにちは。NoMaYと申します。2時間ほど調べてみてもオフィシャルな入手方法は分からなかったのですけれども、がじぇるねのGR-KURUMIボード向けArduinoライブラリソースファイル一式(コンパイラはGNURL78)を固めたzipファイル中にpfdl.aというバイナリライブラリファイルが入っていますので、それを利用することが出来るのではないかと思います。すみません、API関数がe2 studioのGNURL78向けRL78コード生成機能と合致するのかどうかまでは確認していないのですけれども、ルネサスさんが開発したArduino EEPROM API互換ライブラリソースファイルも一緒に入っていますので、なんとかなるのではないだろうかとも思います。そのzipファイルは以下からダウンロード出来ます。ダウンロードページ - GR-KURUMIwww.renesas.com/jp/ja/products/gadget-renesas/boards/gr-kurumi#downloadダウンロードリンクGR-KURUMI Sketch v204-e2v7 Project File該当ファイルkurumi-sketch-v204-e2v7.zip/kurumi_sketch/arduino/libraries/EEPROM/utility/pfdl.a[追記]pfdl.a単体の使い方は、たぶん、このドキュメントの内容と同じなのではないかと思われます。(ダウンロード元のURLの記載もありました。)RL78/L12データ・フラッシュ・メモリを用いた外付けEEPROM IC機能の取り込み(フラッシュ・データ・ライブラリ編)R01AN2013JJ0110 Rev.1.10 Pages 68 2022.9.9www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rl78l12-integrate-external-eeprom-ic-functionality-mcu-using-data-flash-memory-flash-data-library-0