データフラッシュライブラリ type04の使用環境

はじめまして。

以下開発環境で、データフラッシュライブラリType04は使用可能なのでしょうか?

可能であればどのようにすればよいでしょうか?

CPU:RL78/G13

IDE:e2studio (Version:2021-07)

コンパイラ:GCC for Renesas RL78 (Version:4.9.2.202002

Renesasサイトから、Type04をダウンロードし、e2studioのプロジェクトに各種ヘッダー等をインポートしました。

ライブラリファイル「pfdl.lib」をe2studioプロジェクトに追加する方法がわからなく、以下コンパイルエラーとなってしまいます。

(.text.R_FDL_Open+0x13): undefined reference to `PFDL_Open' 】 ※他の命令(PFDL_Closeなど)も同様のエラー

コンパイラはGCCを使用しているのですが、Type04は対応しているのでしょうか?

Parents Reply Children
  • hirakuni45さん

    返事遅くなりました。情報ありがとうございます。

    私の力不足により、アセンブラとC++は敷居が高かったです。

    ただ、こういった方法もあるのだと知り、非常に参考になりました。