度々挙がっているテーマで恐縮ですが...
CS+無償評価版では「リンクサイズを64Kバイト以内に制限しています。」とのことです。
統合開発環境 CS+ 無償評価版の試用期限、使用制限ja.na4.teamsupport.com/.../17796817
リンクサイズが何Kバイトなのか確認するには下記の手順でOKでしょうか?
表示→メモリ・マッピング・プロファイラ→「プロファイル(収集)」をクリック→ビルドする
「サマリ」タブで,ROMの使用量(Byte)を確認。64Kバイト以内であれば,無償評価版でビルド可能。超えるなら有償版をお買い上げ。
よろしくお願いいたします。
onotさん、こんにちは。NoMaYです。すみません、来年からCC-RLに関しては無償評価版のライセンスが変わるそうです。【お知らせ】RL78 ファミリ用C コンパイラパッケージ(CC-RL) 無償評価版の仕様変更に関するご案内R20TS0898JJ0100 Rev.1.00 2022.12.16 号www.renesas.com/jp/ja/document/tnn/notification-c…
出来上がった関数をROMに書いて置いて、それを呼び出すようにすればサイズを小さく出来ます。