48ピンRL78マイコン使用してます。ANI0-12 はスキャンモードで読み取られます。ANI24データを読み取る必要があります。データシートによると PMC12 と PM12 が設定されています。スキャン モードで ADC チャネル 24 からデータを読み取るための ADS レジスタの値は?
チャネル 24 からデータを読み取るために、ADS を 0x15 に設定しました。正しいデータを読み取っていますが、この設定は試行錯誤に基づいています。正しい設定は何ですか?
Vishさん、こんにちは。NoMaYです。> いっそセレクトモードで10chを個別に読んじゃうとか?> 毎回、スタート⇒変換終了確認⇒ADCR読み込みとかめんどくさい?(*_*;すみません、少し前の話題ですけれども、RL78/F13であればDTC転送が使えますが、RL78/G14でDTC転送を使って連続変換させてみたことがあります。本件も、もしかしたら同じ方法で処理をうまくまとめることが出来るかもしれません。(私が勘違いしていましたら、ごめんなさい。)RL78のDTCのchain転送を使って6chのanalog入力を(ほぼ)連続convertさせてみた(CC-RL/CSplus)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rl78/f/forum18/6259/rl78-dtc-chain-6ch-analog-convert-cc-rl-csplus
NoMaY さん、
情報ありがとうございました。いい勉強になりました.多くのことを検討した後、問題を回避するためにすべてのチャネルに選択モードを使用することにしました。