お世話になっております。
カイロスです。
STOPモード中のポート入力に関して教えて頂きたく質問しました。
RL78G13を用いて開発を行っているのですが、そこでスリープモードの1つであるSTOPモードを使用しています。
STOPモードからの復帰には、割り込み端子を用いて復帰することを考えているのですが、それとは別に、周波数を測定するためにポートに矩形波の入力があります。
こちらは、マイコンが動作しているかしていないかに関わらず矩形波が入力されまして、
STOPモードとなる前に割り込みを停止させ、STOPモードから復帰したら、そこの割り込みを動作させる仕様にしようと考えています(通常の割り込みか、タイマアレイを用いる)。
STOPモード中のポートに矩形波等を入力することの問題点などあれば、教えていただきたいです。
以上、よろしくお願いいたします。
チョコです。
STOPモード中にポートにパルスを入力しても問題はありません。
以上
ありがとうございます!