お世話になります utaro と申します。
PCのOSがXPの時に、CubeSuite+(CubeSuitePlus_Package_V20200)をインストールしてR5F101AFのソフトを作成しました。
今回 e2studio を使って開発していこうとして、このソフトを取りあえず移行することにしました。「ツール」「オプション」
「プロジェクト」で(.rcpe)を出力しようとしたのですが、できませんでした。PCのOSはwindows10にしたこともあり、
CSPlus_CC_Package_V80700をダウンロードしてインストールして見ましたがだめだったので、良くわからなかったのですが
CSPlus_CACX_Package_V40800をインストールしてみましたがやっぱりだめでした。
ちなみに言語はC(C++ではなく)です。必要な環境とツール・コンパイラが、ぐだぐだになってるみたいなので、今回インストール
したものをアンインストールして再度適切なツールをインストールした方がいいのかなと考えます。
最終目標はe2studioに移行してそちらで動作させる事ですが、環境を整えたうえで、御教示頂けたらと考えています。
良い、アドバイスをお願いします。
あと、とんでもない所に最初の投稿をしてしまいました、それの削除の方法が解りません。合わせて教えて頂けたらと。
宜しくお願いします。
utaroさん、こんにちは。NoMaYです。その頃のプロジェクトなら、コンパイラはCA78K0Rというものになる筈です。そして、e2 studioがサポートしているコンパイラはCC-RLというコンパイラです。残念ながら、それらのコンパイラの間には、現在私たちがやっているようなCS+⇔e2 studioでのCC-RLコンパイラプロジェクトと同様な確実性の高い相互移行手段はルネサスさんから提供されていないです。(そういうことですので、そちらのそのプロジェクトに対してCS+がrcpeファイルを生成することは無いです。そちらのそのプロジェクトに対するCS+というのは正確にはCS+ for CA,CXになります。他方、rcpeファイルを生成するCS+というのはCS+ for CCというものになります。)今しがた、まずは以下でGoogle検索してみましたが、これから、ちょっと何が良さそうか探してみます。ですが、何にせよ、コンパイラ移行という(大げさな気もしますが)ちょっとハードルの高いことを行う必要があります。Google検索: Renesas CA78K0R CC-RL 移行www.google.com/search?q=Renesas+CA78K0R+CC-RL+移行あと、うっかり投稿してしまったものを削除するには、御自身の投稿の下部のボタンみたいなものが並んでいる右端に More というのがあると思いますが、それをクリックするとポップアップメニューみたいなものが現れるのですが、その中に Delete という項目がありますので、それをクリックします。すると、画面の左の方から、しばらくしたら投稿削除問い合わせウィンドウのようなものがスライドして出てきますので、Delete をクリックして下さい。それで削除されます。(あちらの投稿への私のリプライは削除しました。)
utaroさん、こんにちは。NoMaYです。試していないのですけれども、e2 studio 2023-01でCA78K0Rのプロジェクトを読み込んでCC-RLプロジェクトへ変換する、以下の画面コピーの機能があるようでしたので、まずは試してみるのが手始めかな、と思いました。なお、以下のドキュメント/ウェブページには一通り目を通しておいた方が良さそうに思いました。e2studioとCS+のプロジェクト移行に関する機能制限R20UT3239JJ0300 2022/2/21www.renesas.com/jp/ja/document/mat/project-conversion-between-e-studio-and-cs-notes-and-tipsRL78 ソフトウェア置き換えガイド CA78K0R からCC-RL への移行編(CS+)R01AN3100JJ0110 Rev.1.10 2017.09.29www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rl78-software-migration-guide-migrating-ca78k0r-cc-rl-cs-rev100CS+からe² studioへの移行方法www.renesas.com/jp/ja/software-tool/migration-csplus-to-e2studioRL78ファミリ用Cコンパイラへの移行支援www.renesas.com/jp/ja/software-tool/compiler-package-for-rl78-family-convertRL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/c-compiler-package-rl78-and-78k-families「ドキュメント一覧に表示される移行ガイドには一通り目を通す」