お世話になります utaro と申します。
PCのOSがXPの時に、CubeSuite+(CubeSuitePlus_Package_V20200)をインストールしてR5F101AFのソフトを作成しました。
今回 e2studio を使って開発していこうとして、このソフトを取りあえず移行することにしました。「ツール」「オプション」
「プロジェクト」で(.rcpe)を出力しようとしたのですが、できませんでした。PCのOSはwindows10にしたこともあり、
CSPlus_CC_Package_V80700をダウンロードしてインストールして見ましたがだめだったので、良くわからなかったのですが
CSPlus_CACX_Package_V40800をインストールしてみましたがやっぱりだめでした。
ちなみに言語はC(C++ではなく)です。必要な環境とツール・コンパイラが、ぐだぐだになってるみたいなので、今回インストール
したものをアンインストールして再度適切なツールをインストールした方がいいのかなと考えます。
最終目標はe2studioに移行してそちらで動作させる事ですが、環境を整えたうえで、御教示頂けたらと考えています。
良い、アドバイスをお願いします。
あと、とんでもない所に最初の投稿をしてしまいました、それの削除の方法が解りません。合わせて教えて頂けたらと。
宜しくお願いします。
utaroさん、こんにちは。NoMaYです。試していないのですけれども、e2 studio 2023-01でCA78K0Rのプロジェクトを読み込んでCC-RLプロジェクトへ変換する、以下の画面コピーの機能があるようでしたので、まずは試してみるのが手始めかな、と思いました。なお、以下のドキュメント/ウェブページには一通り目を通しておいた方が良さそうに思いました。e2studioとCS+のプロジェクト移行に関する機能制限R20UT3239JJ0300 2022/2/21www.renesas.com/jp/ja/document/mat/project-conversion-between-e-studio-and-cs-notes-and-tipsRL78 ソフトウェア置き換えガイド CA78K0R からCC-RL への移行編(CS+)R01AN3100JJ0110 Rev.1.10 2017.09.29www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rl78-software-migration-guide-migrating-ca78k0r-cc-rl-cs-rev100CS+からe² studioへの移行方法www.renesas.com/jp/ja/software-tool/migration-csplus-to-e2studioRL78ファミリ用Cコンパイラへの移行支援www.renesas.com/jp/ja/software-tool/compiler-package-for-rl78-family-convertRL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/c-compiler-package-rl78-and-78k-families「ドキュメント一覧に表示される移行ガイドには一通り目を通す」