初めての投稿失礼します。yasshiと申します。
e2studioからE2Liteを使用して、デバッグモードにてマイコンと接続を試みているのですが、うまくいかない状況です。
デバッグ→Renesas GDB Hardwear Debuggingを選択すると、特にエラーが表示されるわけでもなく、接続せずに動作が終了してしまいます。
ほかのパソコンにインストールしたe2studioからは同様の操作で接続ができるので、おそらくハード側の問題ではないと思うのですがどの湯に対処したらよろしいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
> ほかのパソコンにインストールしたe2studioからは同様の操作で接続ができるその動いたプロジェクトをインポートしてもダメなら、設定の問題でもないと思います。残るのは正しくインストールできていないとか、デバッガのファイルが展開されるフォルダ(DebugComp)へのアクセスに問題があるとか、ですかね?(ユーザ名が日本語だったりするとその辺の問題もあり得ます)エミュレータドライバの問題ならなにがしかエラーが出そうなものです。(もしシミュレータも動かないのであればドライバは関係ないと言えますね)