R5F5651CDDFBにおいて、SDメモリドライバを使用しています。
正常なuSDを挿入した場合、R_SDC_SD_Initialize()の動作時間は、約6.1msです。
読み取り不可なuSDを挿入した場合、R_SDC_SD_Initialize()の動作時間は、約212msになり、
その後、正常なuSDを挿入した場合、R_SDC_SD_Initialize()の動作時間は、約113msになります。
更に、正常なuSDを抜き差ししても、R_SDC_SD_Initialize()の動作時間が、約113msのままです。
uSDを抜く際に、次の挿入に備えて、R_SDC_SD_End(),R_SDC_SD_Close(),R_SDC_SD_Open()を実行しています。
また、一次電源の抜き差し、デバッガのリセット、デバッガの再起動を行っても、R_SDC_SD_Initialize()の動作時間が、元に戻りません。
何か、必要な処理が抜けている?、余計な事を行っている?、等々、ご助言いただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。