初めまして。
RX66NでVBATTにダイオードORで電池とVccを接続してRTCのバックアップを行っています。
仕様書には電圧監視0リセットを有効にするよう記載がありますが、設定しなくても問題なくバックアップできています。
電圧監視0リセットを設定しないときの不具合等があれば教えて下さい。
リカルドです。
バッテリー電圧が最低値を下回った事をフラグで知らせるためじゃ無いかな。
それにより、時計が信用できない事を知らせるんじゃないかな。