初めまして。
RX66NでVBATTにダイオードORで電池とVccを接続してRTCのバックアップを行っています。
仕様書には電圧監視0リセットを有効にするよう記載がありますが、設定しなくても問題なくバックアップできています。
電圧監視0リセットを設定しないときの不具合等があれば教えて下さい。
アドバイスをありがとうございます。
Vcc低下時、VBATTに切り替わる前に確実にリセットを入れるための設定のような気がします。
現状は外部リセットICを使用し2.9Vでリセットをかけているので設定しなくとも問題なく動いているようです。