こんにちは
RX23xのマニュアルに、「RXDX12端子とTXDX12端子を兼用した半二重通信が可能」とあります。
で、有効にするには「PCR.SHARPS = 1」、「ESMER.ESME = 1」。
SCR.TE = 1 にすると SIOX12 = 出力 (33.14.12 拡張シリアルモード制御部の使用上の制約事項1) までは読み解けました。
でも、SCR.TE = 0 にすると SIOX12 = 入力 or 出力しないと言ってるだけでポートは駆動?
受信は自動で RDR12 側に切り替わる or 常にループバック ?
と疑問がわいてきます。
何か資料ありますか?
Nice and amazing post this one is, MYiClubOnline Planet Fitness