RX65NでのMTU3aの使い方について

皆様こんにちは、MXKazと申します。
RX621(MTU2)で動いていたコードをRX65N(MTU3a)でも動かしたくて四苦八苦行きしており
詰りました。どなたかご教授お願いします。


Parents Reply Children
  • NoMayさん、おはようございますMXKazです。

    >横から失礼いたします。
    いえいえ、そんなことないです。ありがとうございます。
    RXスマートコンフィギュレータについては知りませんでした。試しにインストールしました。CS+のツリーに出ていますね。これを使い切るにはまだハードル高そうです。e2 studioでのサンプルを見つけましたので参考にしながら勉強します。