皆様こんにちは、MXKazと申します。RX621(MTU2)で動いていたコードをRX65N(MTU3a)でも動かしたくて四苦八苦行きしており詰りました。どなたかご教授お願いします。
MXkazさん おはようございます。 NAKAといいます。
ちゃちゃっと書いたら、割り込みに飛びました。確認してみてね!
//***********************************************************************// 関数名 : fn_Init_MTU0(void)// 動作 : マルチタイマユニット0の初期化 // 引数 : // 作成 :…
MXkazさん、こんにちは。NoMaYと申します。横から失礼いたします。すみません、念の為にちょっと確認させて欲しいのですけれども、MXkazさんは、RXスマートコンフィグレータというツールが存在することをご存知でしょうか?[関連リンク]RX231のAD変換器、DA変換器 の使い方についてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9826/rx231-ad-da
NoMayさん、おはようございますMXKazです。
>横から失礼いたします。いえいえ、そんなことないです。ありがとうございます。RXスマートコンフィギュレータについては知りませんでした。試しにインストールしました。CS+のツリーに出ていますね。これを使い切るにはまだハードル高そうです。e2 studioでのサンプルを見つけましたので参考にしながら勉強します。