RX65NでのMTU3aの使い方について

皆様こんにちは、MXKazと申します。
RX621(MTU2)で動いていたコードをRX65N(MTU3a)でも動かしたくて四苦八苦行きしており
詰りました。どなたかご教授お願いします。


Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    別スレッドにChatGPTの話題がありますけれども、このスレッドの質問をChatGPTへ質問してみたらどんな回答になるのかなぁ、とかも気になったりします。

Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    別スレッドにChatGPTの話題がありますけれども、このスレッドの質問をChatGPTへ質問してみたらどんな回答になるのかなぁ、とかも気になったりします。

Children
  • NoMaYさん NAKA です。

    open AIの chat GPTですね!

    Q)マイクロコンピュータチップを発明した>は誰ですか?そして、そのLSIまたはそのプロジェクトの名前は何でしたか?

    A)マイクロコンピューターチップは、1971年にインテルコーポレーションのフェデリコファギンが率いるエンジニアチームによって発明されました。このプロジェクトはIntel 4004と呼ばれ、最初の市販マイクロプロセッサでした。