皆様こんにちは、MXKazと申します。RX621(MTU2)で動いていたコードをRX65N(MTU3a)でも動かしたくて四苦八苦行きしており詰りました。どなたかご教授お願いします。
MXkazさん おはようございます。 NAKAといいます。
ちゃちゃっと書いたら、割り込みに飛びました。確認してみてね!
//***********************************************************************// 関数名 : fn_Init_MTU0(void)// 動作 : マルチタイマユニット0の初期化 // 引数 : // 作成 :…
こんにちは。NoMaYです。別スレッドにChatGPTの話題がありますけれども、このスレッドの質問をChatGPTへ質問してみたらどんな回答になるのかなぁ、とかも気になったりします。
NoMaYさん NAKA です。
open AIの chat GPTですね!
Q)マイクロコンピュータチップを発明した>は誰ですか?そして、そのLSIまたはそのプロジェクトの名前は何でしたか?
A)マイクロコンピューターチップは、1971年にインテルコーポレーションのフェデリコファギンが率いるエンジニアチームによって発明されました。このプロジェクトはIntel 4004と呼ばれ、最初の市販マイクロプロセッサでした。