RX23E-Aシリーズに搭載の24bit ΔΣADコンバータ(DSAD)を使用することを考えています。
ユーザーズマニュアルにオフセットエラー/ゲインエラーの補正値を算出するための制御フローが記載されていますが、
算出方法が良く分かりません。
RX23E-Aシリーズ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev1.20 2022.04
34.4.6 オフセットエラー/ゲインエラー補正値の算出
未補正設定(OFCRm=0、GCRm=1.0)、でVrefをAD変換した結果からオフセットエラー補正値算出
とありますが、どのように算出できるのかが分かりません。
(VrefをAD変換するとなぜオフセットエラー補正値が算出できるのかもわかりません)
分かる方いらっしゃいますか?
申し訳ありませんが、私は日本語が堪能ではないため、正確に回答することができません。ただ、RX23E-Aシリーズのユーザーマニュアルにあるオフセットエラー/ゲインエラー補正値の算出方法は、ADコンバータのオフセットエラーとゲインエラーを補正するためのものであると理解しています。オフセットエラーは、入力がない場合でもADコンバータがゼロではない値を出力する現象であり、ゲインエラーは入力信号に対して誤差が生じる現象です。
Vrefは、ADコンバータの基準電圧を示します。AD変換時には、この基準電圧と入力電圧との差がADコンバータの出力となります。オフセットエラーは、入力がない場合でもADコンバータがゼロではない値を出力する現象であり、VrefをAD変換することで、この出力のゼロ点を求めることができます。すなわち、VrefをAD変換した結果がオフセットエラーに対応します。
ゲインエラーについては、未補正設定でAD変換した値を基準として、ゲインエラーの補正値を求めることができます。具体的な算出方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。
もし私が何か誤った情報を提供していた場合は、訂正いただければ幸いです。