始めて質問させていただきます。
RX71Mで、SPIモードでSDカードへデータを書き込む方法を調べております。
e2studioのスマートコンフィグレータでTFATとMMCを組み込み、設定を眺めていますが
それらしい設定箇所は見つかりません。
また、以下のアプリケーションノート
https://www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-spi-mode-multimediacard-driver-introduction-guide-rev102?language=ja
を参考にRX71M用を作るやり方もあるのかなと獏っと考えているところで調査が止まっている状況です。
そこでもし、こちらについて情報をお持ちの方がいましたら、どういったやり方があるのかご教授ください。
よろしくお願いします。
とんちき さん、こんにちは。NoMaYと申します。記憶では、RXスマートコンフィグレータでSDHIでアクセスするプログラムを作成出来るようになっているので、(趣味の電子工作ではなくて)業務用途であればSDカードの業界団体に料金を払うぐらいは、それほど無理は無い範囲であろう、ということ(私の推測です)で、SPIモード向けに楽にプログラムを作成出来るようにするRXスマートコンフィグレータの仕組み作りは後回し/保留となっていたように記憶しています。
NoMay さん、ご返信ありがとうございます。
なるほど、スマートコンフィギュレータのSPIモードは保留となっているんですね。
貴重な情報をありがとうございます。
とはいえ、今回はハードウエアの制約によりSPIモードが必須となるので
調べて独力で作るしかなさそうですね。。。
なんとか頑張ってみます。