初投稿となります。
「Evaluation System for Stepping Motor with Resolver」を購入し、検証を行っています。
ひとまず、初期の処理として以下のことは行っております。
・キャリブレーション動作確認
・USBを使用して基本的な通信環境(COM)の整備
・Renesas Motor Workbench 3.0のインストール
・サンプルプログラムの取り寄せ
・Termfile not existと表示されていたので、認証作業を行う 完了済み
・開発環境として「e2 studio」をインストール済み
とりあえず、サンプルプログラムを入れて動かしたいと考えています。
マニュアルを見ているのですが、知らないツールがたくさんあり、どれをどのように使用すれば動かすことができるのかもわかりません。
最後に述べた「e2 Studio」もインストールしたのはいいものの、コンパイルで何が生成されるのかが分かりません。
ひとまず、RMWをインストール後に整備した環境は、以下の画像のとおりとなっております。
この後、何をどうすればいいのでしょうか。ご教示の程をお願いいたします。
初心者ですので、優しく教えていただけると幸いです。
このお話の続きとなります。
Renesas Motor Workbench 3.0をインストールしてから、サーボモーターを動かそうとしているのですが、
「RX24T_MRSSK_STM_RSLV_FOC_CSP_RVxxx.rmt」というファイルがどこにも見当たらず、R03AN0014というドキュメントNo.を検索しても全く出てきません。
※後継と思われる「r03an0016」というものは見つかったのですが、その中にはrmtファイルがなく生成方法もわからないので頓挫しています。
どなたか、R03AN0014のファイルが有る場所をご存知でしょうか。ご教示の程をお願いいたします。
Takayoshi Jimboさん、こんにちは。NoMaYです。これはルネサスさんのポカミスだと私は思いますので、この先はルネサスさんの会社としての窓口に問い合わせた方が良いように思います。(私の世代の少し上だと、ある漫才師さんの「責任者出て来い!」というセリフが思い浮かぶ話かなぁ、と私は思うところです。私も子供の頃にTVで見たような記憶はあったりしますけれども。)問題点・ 製品ページに掲載されているユーザーズマニュアルが引用しているアプリケーションノートが更新されていてユーザーズマニュアルの手順を試すことが出来ない[関連リンク]レゾルバを用いたモータ制御ソリューション(産業・民生向け)www.renesas.com/jp/ja/application/key-technology/motor-control-robotics/resolver-motor-control-solutions-consumer-and-industrial-applicationsユーザーズマニュアルwww.renesas.com/jp/ja/document/mat/evaluation-system-stepping-motor-resolver-users-manual引用されているアプリケーションノートには辿りつけないwww.renesas.com/jp/ja/search?keywords=r03an0014更新されたアプリケーションノートはあるけれどもそれではユーザーズマニュアルの手順を試すことが出来ないwww.renesas.com/jp/ja/search?keywords=r03an0016RX23T / RX24T / RX66T / RX72M / RX72Tグループ レゾルバ信号変換IC制御ドライバ(Rev2.10)向けアプリケーションノートPDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx23t-rx24t-rx66t-and-rx72m-groups-using-driver-rev-200-resolver-digital-converter-controlZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx23t-rx24t-rx66t-rx72m-and-rx72t-groups-using-driver-rev-210-resolver-digital-converter-control
NoMaYさん
ご返答ありがとうございます。
ルネサスさんのミスであれば、上記内容で問い合わせようと思います。
アドバイス頂き、ありがとうございます。
進捗が有りましたら、この掲示板にてご報告いたします。