RX621のSCI2で出力できない

お世話になります。

RX621のSCI2を使って通信をしようとしています。

開発環境は、以下です。

・e2Studio

・GCC

・ビッグエンディアン

・クロック:12MHz

テストの為、単純にTxD2を出力し続けていますが、全く出力されません。

確認は、TeraTermを使用しつつ、オシロでも波形を確認しています。

テストに使用したコードは以下です。

自動生成された初期化部分に書いています。


void HardwareSetup(void)
{
unsigned char BRR = 48 *1000000 / 32 / 38400 - 1;
// System Clock
SYSTEM.SCKCR.BIT.ICK = 0x00; // システムクロック x8   96MHz
SYSTEM.SCKCR.BIT.PCK = 0x01; // 周辺クロック     x4   48MHz
SYSTEM.SCKCR.BIT.BCK = 0x01; // 外部バスクロック x4   48MHz

WDT.WRITE.WINA = 0xa503; // WDT stop

MSTP(SCI2) = 0; /* Enable SCI2 */
SCI2.SCR.BYTE = 0; /* Disable Tx/Rx */

PORT5.DDR.BIT.B0 = 1; /* P50=TxD2 */
PORT5.DDR.BIT.B2 = 0; /* P52=RxD2 */
PORT5.ICR.BIT.B2 = 1; /* P52=RxD2 Enable Input Buffer */

SCI2.SCMR.BYTE = 0;
SCI2.SMR.BYTE = 0x00;

SCI2.BRR = BRR;
SCI2.SCR.BYTE = 0x30; /* Enable Tx/Rx */

while(1){
while(SCI2.SSR.BIT.TDRE == 0){};
SCI2.TDR = 'A';
}
}

よろしくお願いします。
Parents
  • 申し訳ありません、自己解決しました。

    IOPORT.PFFSCI.BIT.SCI2S = 1;

    が抜けていました。

    でも、SCI2のサンプルコードを検索したのですが、この設定を

    しているのは見つからなかったです......

Reply
  • 申し訳ありません、自己解決しました。

    IOPORT.PFFSCI.BIT.SCI2S = 1;

    が抜けていました。

    でも、SCI2のサンプルコードを検索したのですが、この設定を

    しているのは見つからなかったです......

Children
No Data