こんにちは
大型連休前に解決したいと思い急遽UPさせていただきます。
RX671のQSPI経由でQSPIインタフェイスを持つRAM(PSRAMなど)を接続してメモリマッピング後R/Wできるのでしょうか?
データシート上ではROM対象のようですが、Writeもできそうな記述もあるのでお伺いしたいと思います。
また、RAM領域を拡張する方法で、外部RAMを使用する以外でアイデアをお持ちの方がおられればご教授いただければありがたいです。
kitasanさん、こんにちは。NoMaYです。> SDカードを演算中のデータバッファとして使おうとして…> SDカードのR/W速度との比較となります。今まで意識していませんでしたけれども、SDHIではデータ線4本でライト出来るのに対して、QSPIXではデータ線1本でライトすることしか出来ないような(もちろんメモリマップトではライト出来ませんので間接モードですけれども)、改めてRX671のユーザーズマニュアルを見直してみると、どうもそのように見受けられます。それが気掛かりです。> FAT32とシーケンシャルを比較したのですがあんまり差がなかったということで、SDカードではこれが速度限界かなというところは捉えています。倍/半分の相違は誤差の範囲と割り切って考えて、連休前にリプライしたような速度見積もりの考え方で、SDHIやQSPIXでの性能は捉えることが出来るように思います。(通信速度以上の性能は出る筈が無い。) 一度考察されてはどうでしょうか。ちなみに、私は若かりし頃、よくある、データ転送と演算処理を並列動作させて性能を稼ぐ、ということをしばしば行ったのですけれども、それとて、通信速度の限界を超える性能は、当然ながら、出せませんでした。
NoMaYさん、おはようございます。kitasanです
毎回丁寧なアドバイスありがとうございました。
自分の中の流行トレンドキーワード「考察」をしてみます。(^_^.)
助かりました。ありがとうございます。